This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/THVD2450:THVD2450设计电路的 TVS 选择

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932194/webench-tools-thvd2450-tvs-selection-of-thvd2450-design-circuit

器件型号:THVD2450

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

能否使用 CPDQR24V-HF 代替 SMAJ30CA? 我们需要与 CPDQR24V-HF 具有相同封装尺寸的 TVS。 您有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TVS 组件选择是灵活的。  数据表中的器件型号仅供参考。  通常、您应该选择工作电压超过系统正常工作电压的 TVS、并且电流浪涌期间的峰值电压不应超过 RS-485收发器的最大额定电压。  有关如何为 RS-485应用选择 TVS 的更详细说明、请参阅以下博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2017/11/13/how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白为什么我在博客中看的是输出电压范围而不是输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。  在该数据表中、由于驱动器和接收器通道都有输入和输出、因此这有点令人困惑。  对于驱动器通道(您圈出)、绝对最大输入电压指的是"DIN"端口、而绝对最大输出电压指的是"DOUT"端口。  DOUT 端口是连接到电缆的端口、因此它通常需要 ESD 保护。  因此、根据该表、绝对最大电压范围为+/- 13.2V、预期工作电压范围为+/- 5.4V (加上一些裕量)。  根据这些要求、可以选择 TVS。

    如果不清楚、请告知我们。

    此致、
    最大