This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22220:我的客户希望参考 PMP22220来设计无桥 PFC。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22220, TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/930982/pmp22220-my-customer-want-to-refer-pmp22220-to-design-bridgeless-pfc

器件型号:PMP22220
主题中讨论的其他器件: TIDA-01604

大家好、

我的客户希望参考 PMP22220来设计无桥 PFC。 但参考设计仅为1.5KW。

客户规格为 VIN=90~264VAC /PO=2kW。  我的客户想知道设计中注意到的内容。

例如布局、MOSFET 和扼流圈选择, 尤其是 FW 是否会修改?  

如果 TI 还有更简单的设计可供参考。

期待您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    PMP22220专为低线路输入1kW 而设计、但您需要2kW 通用线路。
    因此、您需要更强大的功率级、另一个布局和软件 、
    意味着全新的从头开始设计。

    此无桥 PFC 由 CoolMOS 制成;对于2kW 新设计、 采用基于 GaN 或 SiC 的解决方案
     可能是有效的起点;较小的寄生电容降低了共模噪声、
    因此、除了更高的效率和更小的热界面外、 您的滤波器工作量也将降低。

    请查看我们的 TIDA-01604、 将此三相 PFC 缩小到 仅两相 将与您的相匹配
    要求、在低压线路输入时高达2.2kW 、在高压线路输入时高达4.4kW。
    您可以降低输出电容、因为此设计适用于400Vdc 可变输出电压
    至600Vdc;对于恒定输出电压390Vdc、不需要如此大的电容。

    这将是我为您提供的第一个起点、祝您好、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    移除一 个 PFC 阶段时是否需要修改固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    是的、当然、软件需要修改;
    为了减少纹波、三相系统采用交错式工作方式
    相位之间的相移为120度、
    两相系统的工作原理是180度交错。

    在低压线路输入下、这有助于两个减少的纹波应力
    PFC 的输出电容器(50%占空比时的纹波消除)。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我明白了。 但我担心客户没有任何资源来修改 FW。

    你可以给我任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我自己不是软件工程师、因此无法预测工作量。
    如需 获取 客户与当地 TI 团队联系所需的任何支持。

    但是-要设计任何开关模式电源、需要一些知识。
    尤其是在高压400Vdc 和高功率2kW 下。
    如果您的客户希望以数字方式闭合环路、则他必须能够处理滤波器系数。
    在 不使用任何资源的情况下构建这样一个千瓦级的电源可能是困难的-我个人认为是不可能的。

    希望这对我们有所帮助、祝您好、Bernd