This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:我可以#39;t 输出24V 电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878, TLV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932074/pmp20878-i-can-t-get-out-24v

器件型号:PMP20878
主题中讨论的其他器件: TLV431TL431

尊敬的 TI 团队

我将 PoE-24V 输出设计为接近"PMP20878"设计、但它不起作用(仅12V 脉冲)。 我将 TLV431的基准电阻器(R64)从5K76更改为2k7。 然后输出变为20V。 我计算出、电阻器偏差(R62=49k9;R64=2k7)对于24、15V 的输出电压应该良好。

可以帮我解决问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R64 = 2.7K 将导致 TLV431的基准电压为1.23V。 所需的基准电压为2.44V-2.55V。 R64 = 5.76K 将提供正确的基准电压。

    您的设计与 PMP20878有何不同?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我看到了、我使用了不同的基准电压(TLV431)。 我现在订购了 TL431。 以获得2.5V 基准电压。 我可以明天或今天进行测试。

    我认为对于 TLV (1.23V 基准)和2.7k 基准电压、它应该是24V、但我得到的输出电压不会超过20V。

    此致

    Lena R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lena、

    TLV 器件可能在初始上电期间损坏。  

    是否有其他任何变化、例如不同的变压器、不同的输出电容、使用不同的 FET、或者每个器件的每个器件型号是否完全相同?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师