This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DAC38J82EVM:DAC38J84EVM

Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932070/webench-tools-dac38j82evm-dac38j84evm

器件型号:DAC38J82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

是否有人可以向我发送 DAC3XJ8X GUI 软件(slac790)?

我没有在网站上获取此软件。

谢谢、此致

Basavakiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在下面的主题中回答了

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/932070

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    链路工作正常。 您可能会遇到一些防火墙问题。 您可以尝试上传至 E2E belowe2e.ti.com/.../slac644b.zip 的软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已安装、但在这里、生成后缺少一个文件(instr.lib)。

    谢谢  

    Basavakiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将 DAC38J84 EVM 插入 USB 端口、PC 才能首先识别 FTDI2xx 驱动程序、然后继续安装其余库。

    -Kang