This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40555:Würth 变压器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/931793/pmp40555-wurth-transformer

器件型号:PMP40555

你好

我想将参考设计 PMP40555用于开发目的、因为它相对适合我的需求。 但是、不清楚需要哪种变压器。 没有风数、漏电感或电阻。

在另一个线程中、"自定义变压器"和 Würth 找不到的器件型号回答了类似的问题。 您能否提供绕组编号、以便我也可以申请定制变压器?

提前感谢

此致

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    我已经 与我们联系、并尝试为您确定 XFMR 数据...

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此、我随附了数据表、祝您好、Bernd

    e2e.ti.com/.../750344488.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速帮助。 这就是我要找的。 非常感谢。

    弗洛里安