This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 IRC-AT 传感器的 LMP91051EVM

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/931979/lmp91051evm-for-irc-at-sensor

主题中讨论的其他器件:LMP91051

尊敬的:

我想使用 LMP91051 EVM 配置"NDIR IRC-AT ALPHASENSE 传感器"。 但在 LMP91051 EVM PCB 中、传感器位置有4个孔、而传感器(IRC-AT ALPHASENSE)实际上有7个引脚。


我的问题是 IRC-AT 传感器是直接安装在 LMP91051 EVM 上、还是有其他解决方案可用于此目的?

(随附了相应的 LMP91051和 IRC-AT 传感器的照片。)