This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61099:在 Webench 中修改原理图/BOM

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/930922/webench-tools-tps61099-modify-the-schematic-bom-in-webench

器件型号:TPS61099

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好的团队:

当我使用 Webench 时、我发现 TPS61099解决方案中有一个巨大的输入电容器。 产生该电容的唯一原因是为了减少实验室中长电缆所造成的影响。 这对于大规模生产来说是不必要的。 这将需要昂贵的成本和更大的尺寸。  

您可以帮助在 Webench 中移除该 Cin 吗?  对于 TPS61099系列中的其他器件、如 TPS610995 TPS610997、也存在同样的问题、提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    您能不能在我们通过邮件讨论时关闭此帖子。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul:

    当然! 感谢您的大力帮助!