This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00663:该方案的最大采样率是多少?

Guru**** 2931220 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/930283/ccs-tida-00663-what-is-the-maximum-sampling-rate-of-this-scheme

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TDC7200

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

请帮助我检查以下 参数:

该方案的最大采样率是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Susan

    参考设计 TIDA-00663使用时间数字转换器 TDC7200。 该器件的运行方式与计时分辨率为~50ps 的秒表类似。 这是您要查找的参数吗?

    谢谢、此致

    Alex