This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:SN74LVC1G19DBV

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/930644/webench-tools-sn74lvc1g19dbv

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04SN74LVC1G32

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在哪里可以获得  SN74LVC1G19DBV 属于 LT SPICE 模型或 PSpice 模型(未加密)文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不支持为这些类型的器件创建 Spice 模型。 如果您将 SN74LVC1G32和 SN74LVC1G04中的 SPICE 模型组合在一起、您应该能够以相同的方式模拟此器件的输入和输出、并且与传播延迟和 ICC 规范非常匹配。

    谢谢!

    乍得克罗斯比