This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9282:参考设计上的 PMP9282光耦合器引脚未连接至任何标志

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/929770/pmp9282-pmp9282-on-the-reference-design-optocoupler-pin-not-connect-to-any-flag

器件型号:PMP9282
主题中讨论的其他器件:LM5022

我有三个问题。

在参考设计中、光耦合器(U2)(Optp_E_GND)未连接到任何标志(图片已附)、 1N4148W-7-F (Vout)未连接。  

2.我应该焊接 DNP 组件吗? 请解释为什么在参考设计中显示 DNP 组件。  

3 、PA3855.005NL 有何替代方案? 因为目前没有生产。

参考链接:https://www.ti.com/tool/PMP9282

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan S、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5022。

    请参阅以下我的回答。

    1.光耦合器的发射极应连接到初级侧的接地端。 R17连接到 VOUT

    DNP 表示不应组装组件。 这意味着不需要焊接组件。  

     3、变压器(PA3855.005)仍可供购买。 我找到了一些供应商。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速解决方案、我将在项目完成后进行更新

    感谢Garrett Roecker 先生