This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:SN75157DR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/929773/webench-tools-sn75157dr

主题中讨论的其他器件:SN65HVD1786

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在哪里可以获得  SN75157DR,SN75158PSR 属于 LT SPICE 模型文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于收发器的特性、大多数器件都附带 IBIS 模型、用于描述 IO 行为。 但是 、有一个用于类似器件(SN65HVD1786、1TX/1RX)的 PSPICE 模型。 您可以在 此处找到该模型。  

    此致、

    Hao