This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:tas5352A 是否支持 BD 模式?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5352A, TAS5624A, TAS5612LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/929739/webench-tools-does-tas5352a-support-bd-mode

主题中讨论的其他器件:TAS5352ATAS5624ATAS5612LA

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

确认问题。,tas5352A 是否支持 BD 模式?

是否有参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoyin、

    该器件似乎不支持 BD 调制。 如果可以、我们会记录 BD 数据。  

    也就是说、我们还有许多其他支持 BD 和 AD 的器件。  TAS5624A 和 TAS5612LA 具有相似的功率电平、并且都是 PWM 输入器件。  

    我们也有该器件的 EVM。  TAS5352DDV6EVM

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Robert Clifton