This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP4844:变压器规格

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/929094/webench-tools-pmp4844-transformer-specification

器件型号:PMP4844

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我指的是参考设计 PMP4844

请分享 制造 变压器的变压器详细信息。 BOM 中提到的变压器器件是 G095024LF、但该器件型号是 数据表中没有提到 NP、NS 和磁芯尺寸(器件型号)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    磁性元件供应商通过提供设计服务、工程样片和定制磁性元件来支持 IC 公司、从而帮助我们开发 EVM。 作为回报、IC 公司通过在 BOM 上列出其产品来推动供应商发展。 供应商故意不在其磁性器件数据表中包含构建说明。 他们更愿意直接与我们的客户合作、根据需要提供样片。 在中、建议 您直接联系 GCI 以获取 PMP4844中使用的样品。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们联系了 GCI、但没有回复。 因此、我们考虑在我们的变压器供应商处完成这项工作、但他需要 NP、NS、LP 和内核尺寸。

    我们认为 TI 将拥有用于设计反激式转换器变压器的软件、因为它们已经进行了许多参考设计、并且是芯片制造商。

    我们只需要详细信息来制造变压器  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    这是  G095024LF 的 pdf。有关样片或设计详细信息、请联系 GCI。

    此致、

    Steve M