This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00311:替代器件? 尝试切换到传输(与反射)

Guru**** 2821945 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00311, AFE4490SPO2EVM, AFE4400SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/929319/tida-00311-alternative-part-attempting-to-switch-to-transmissive-vs-reflective

器件型号:TIDA-00311
主题中讨论的其他器件: AFE4490SPO2EVMAFE4400SPO2EVM

您好!

我正在尝试重新创建此设计(TIDA-00311)、但我正在寻找输入。 我对传输类型感兴趣、而不是反射光学布局。 我试着四处看看、但没有看到任何可以帮助我的东西。 有什么关于如何做到这一点的想法?

谢谢!

AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    通常、脉动式血氧计电缆中的光学传感器为透射式传感器。

    我们没有用于传输类型的参考设计、如 TIDA-00311。

    但您可能需要查看 TI EVM AFE4400SPO2EVM 或 AFE4490SPO2EVM、以了解传输型传感器。 这些不是 TIDA-00311等外形尺寸设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Praveen! 感谢热情的欢迎!

    是的、我没有看到任何变速器类型的传感器、所以我决定问。 是否有传输型传感器? 如果没有、将探针(导线)连接到 TIDA-00311参考设计是否是一项简单的任务? 我看到了您发送的设计、我绝对希望 TIDA-00311适应我的个人项目、但具有传输类型传感器/探头硬件。

    此外、您是否建议将蓝牙和电池模块添加到 TIDA-00311?

    对您的想法感兴趣。 非常感谢您的快速响应:)

    阿泽