This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA857:PSpice

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/929303/webench-tools-opa857-pspice

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件:THS4541、

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有适用于 OPA857或 THS4541等器件的实际器件级仿真模型? 现有的主要是行为性的。 我正在为需要实际内部器件特性的应用进行仿真。 行为模型不会产生准确的结果。 如有必要、我愿意签署 NDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    没有我们提供的唯一型号类型是网络上提供的 SPICE 模型。 如果您能够分享您需要正确复制模型的具体特征、我可以帮助您评估模型的匹配程度(如果需要)。

    最棒的

    Hasan Babiker