This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00675:TIDA-00675

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00675, TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928996/tida-00675-tida-00675

器件型号:TIDA-00675
主题中讨论的其他器件: TPS22965-Q1

我可以在 交流电流中使用 TIDA-00675吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    欢迎使用 E2E!

    TIDA-00675解决方案中包含三种不同的器件。 该器件专门针对 TPS22965-Q1进行讨论、无法在交流电压/电流下运行。 除非有交流/直流转换器、否则 TPS22965-Q1和 TIDA-00675最终不会以交流电压/电流运行。

    此致、

    Andy Robles