This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61440-Q1:BIAS 引脚连接到 SW 节点,而不是 Vout

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928910/webench-tools-lm61440-q1-bias-pin-connected-to-sw-node-and-not-vout

器件型号:LM61440-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 LM61440-Q1仿真中看到一个问题、即 BIAS 引脚直接连接到 SW 节点、而不是 Vout。 偏置电压的额定值仅高达16V、我们的输入参数高达18V、因此我认为这是一个问题。 是否有任何反馈、说明仿真的原因是什么?还是错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您报告此问题。 原理图中的连接错误。 我们现已修复它、更改将在下一个版本中移至 TI.com。

    此致、

    Vishwanath