This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:SN74LVC1G07

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928808/webench-tools-sn74lvc1g07

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G06SN74LVC1G07

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在哪里可以获得 SN74LVC2G06和 SN75157DR、SN75158PSR、 SN74LVC1G07 属于 LT SPICE 模型或 PSpice 模型(未加密)文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SN74LVC2G06和 SN74LVC1G07、您可以在产品页面上找到 PSpice 模型。 单击"Design & Development"、它将位于"Design tools & simulation"下。

    对于其他器件、我们没有用于的模型。

    最棒的
    艾伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我将您的帖子移至放大器论坛、以便他们可以查看其他器件。

    谢谢!

    乍得克罗斯比