This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25890:Webench 不能启动!

Guru**** 2757145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928878/webench-tools-bq25890-webench-doesn-t-want-to-start

器件型号:BQ25890

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

在以 以下形式稳定所有规格后:https://webench.ti.com/wb5/TISearch/panel.html?p=bq25890&origin=ODS__bq25890

webench 不想开始!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    适用于电池充电器的 Webench 工具已停产。 有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../857843和 e2e.ti.com/.../3172299。

    谢谢、

    宁。