This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPT3101-SDK:OPT3101EVM 相位和振幅非常大

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3101EVM, OPT3101, OPT3101-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928482/webench-tools-opt3101-sdk-opt3101evm-phase-and-amplitude-is-so-large

器件型号:OPT3101-SDK
Thread 中讨论的其他器件:OPT3101EVMOPT3101

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们使用 OPT3101EVM 来拆卸 MSP430、从 I2C 接口读取相位和振幅。

我们将目标距离设置为0.2cm、但我们得到的距离是每相3m、

我们不使用 GP2时钟、我想知道不使用 GP2是否会影响测距结果?  或其他一些影响相位的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    拆卸 MSP430意味着什么? 如果 EVM 没有库存、您能否详细介绍对其所做的哪些修改?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有示例板、因此 我们拆除了 MSP430并使用了我们的芯片连接 OPT3101。

    然后、我们在 3.3V 上连接 OPT3101 RST_Pin 、使其保持高电平、 使 GP1和 GP2悬空、并且欧姆值不变。

    我使用 OPT3101-SDK 进行测试, 仅修改部分 主机代码。