This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20183:降低 PMP20183电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928279/pmp20183-lowering-pmp20183-voltage

器件型号:PMP20183

您好!

我不熟悉 PMP20183拓扑、但需要一个以低电流运行的高电压源、此设计似乎符合我的需求。 但是、我希望它的运行电压比200V 低10%(这是因为我的光电二极管的最大电压将被驱动)、因此为180V。 我是否只需要将反馈电阻器 R2、R100和 R3降至887k 的总电阻? 还是要考虑他们的其他考虑因素?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    以180V 的电压运行输出电压不应成为问题、因为降低 Vout 会在功率级中产生更小的电压应力。

    输出电压设置公式为:Vout = 1.275V *(1 +(R2+R100+R3)/R8)

    将 R2+R100+R3的值降低到887K 将正确地将 Vout 设置为180V。

    R2仅用于测试目的(用于测量环路稳定性)、可以删除或设置为零。

    R100和 R3被分成两个组件、以将焊盘之间的每个电阻器限制为100V。 如果需要、可以使用较大的封装单电阻器(200V 额定电压)替代这两个组件。

    此致、

    John Betten