This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20183:PMP20183电压修改

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20183, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928302/pmp20183-pmp20183-voltage-modification

器件型号:PMP20183
主题中讨论的其他器件: LM3481

您好!

我正在寻找一种能够以低电流提供180V 电压的设计、PMP20183拓扑看起来是一个不错的选择。 如何调整此设计以使电压降低一点? 我想我应该只降低 R7的值、但我不确定。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    误差放大器输入位于引脚4、FB =反馈、因此可通过分压器调节输出电压
    R100 + R3和 R8;通过误差放大器输入基准电压之间的虚拟短路、可在 R8上施加基准电压。
    LM3481的 VFB 为1.275V、施加在 R8 6.34k 上。

    通常、我们避免修改高侧电阻器、而不修改环路增益。
    在输出电压为180V 时、高侧电阻器上的电压将为(180V-1.275V)/(487k + 499k)= 181uA;
    因此、您所需的低侧电阻为1.275V/181uA = 7.03k、选择 R8 = 6.98k Ω
    这将导致输出电压181V。

    建议将电阻器两端的电压限制在100V 以下、因此请使用两个高侧电阻器、如原理图所示。
    请仔细进行该设计、 您将处理高电压。

    此致、Bernd