This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:能否通过 SDK 调整视场和投影仪距离?

Guru**** 2542720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254, DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1196692/tida-00254-can-i-adjust-the-field-of-view-and-projector-distance-through-sdk

器件型号:TIDA-00254
主题中讨论的其他器件: DLPLCR4500EVM

我将其用于实施口腔扫描仪、这意味着它需要更小的视图尺寸和更短的投影仪距离。 我能否通过 SDK 调整视场和投影仪距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛、我们希望帮助您解决问题。

    您是否希望实现指定尺寸的视图和投影仪距离?

    TIDA-00254使用以下 EVM。

    DLPLCR4500EVM 用户指南中包含以下信息、这些信息提供了一些机械灵活性、但我不确定这些参数是否有任何软件调整、因此需要进一步研究。

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011

    谢谢、

    陈亚历克斯