This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:在第10页上插入 PMP22742

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1196227/pmp22650-insert-pmp22742-on-10th-sheet

器件型号:PMP22650

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我正在设计转换器、并使用 PMP22650作为参考。 PMP22650中使用了一些其他参考设计作为子板、例如 PMP22712、PMP22773和 PMP22742。  

遗憾的是、我无法在任何位置找到 PMP22742的设计文件、包括原理图和 PCB 布局。 如果您能通过提供 PMP22742的设计文件来帮助我、我将不胜感激?

 您已在 PMP22650设计文件中上传了22712和22773的设计文件、但缺少22742的设计文件。 如果您转到第10页上的 PMP22650的 Altium 项目文件。 在左上角、它显示"插入 PMP22742"、我认为这是主板的子板、用于为 CLLLC 功率级提供所需的 VCC。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、大家好、我也看到了同样的东西、让我联系原始设计师、很快就会回来。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好、我向设计人员确认 PMP22742最终从未在 PMP22650板中使用、应从原理图的第10页中删除。 很抱歉、混淆了、但客户可以继续使用 PMP22650、PMP22712、PMP22773设计。 谢谢!