This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31202:电路上准备分流电流感应的原因

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31202, PMP31210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1195212/pmp31202-the-reason-for-shunt-current-sensing-prepared-on-circuit

器件型号:PMP31202
主题中讨论的其他器件: PMP31210

PMP31202是高功率电路板、需要稍微降低功耗。

我认为电流感应最好仅设置电感器 DCR 感应以降低功耗。

请告诉我在 PMP31202参考设计中准备的分流电流感应背景。  

此外、 使用分流电流感应比使用电感器 DCR 感应更具优势吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    如果您查看我的原理图、您会发现电路和 PCB 都已准备好用于分流传感或 DCR 传感这两种选项。
    但绕组容差会影响四个相位的功率共享。
    纯电阻式感应可在功率级之间实现最佳功率共享!

    因此、我在800W+设计中接受了一些微小的额外 mW 损耗、但仍然实现了98%的效率;
    请检查温度测量值并查看共享、图片优于我的所有文字...

    但是、您可以从磁性供应商那里获得所选的电感器、DCR 容差仅为5%-通过接受一些额外的成本。

    FYI、PMP31210是我对18V 至58V 输入电压范围的修改、此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bernd

    感谢您的回复、

    我了解了您设计的电流感应的含义。

    顺便说一下、扩频对功率共享的性能是否有任何影响?

    我担心 PMP31202和 PMP31210会将 DIY 连接到 AVDD、禁用展频。  

    我猜没有扩频成为功率级之间的最佳功率共享。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    展频不会影响功率共享、它是峰值电流模式控制。
    我不需要扩频、因为我尝试进行合理的布局、并且、
    因此、我避免对输出电压进行 AF 调制。

    希望这对我们有所帮助、致以最诚挚的问候、Bernd