This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40871:电感器额定电压

Guru**** 2931610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1195886/pmp40871-inductor-voltage-rating

器件型号:PMP40871

您好!

我注意到、本设计中使用的电感器的最大额定电压为20Vdc、而本设计中的峰值电感器电压将约为48V。 这是监督吗? 还是该参数不适用于自感应电压?

此致、

JEF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jef、

    感谢您指出这一点。 可能只是一个疏忽、但总的来说、对于此类低电压电平(大约小于100V)、我从未遇到过电感器过压的问题。 我们对电路板进行了测试、没有任何问题、但如果您担心改用具有高电压额定值的电感器、肯定是可以的。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的快速响应。 我也从未遇到过这种问题、但 我以前从未在如此小的封装中使用过电感器。 我将与供应商再次核实、以确保正确无误。

    JEF