This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式仿真使用 LM5020 --但我可以#39;t 将任何二极管、MOSFET 和其他第三方部件指向它们的.lib 文件。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1197361/flyback-sim-using-lm5020----but-i-can-t-point-any-of-the-diodes-mosfets-and-other-3rd-party-parts-to-their-lib-files

我不知道如何使用您的 PSpice 版本。  似乎我缺少了许多选项(可能是因为此工具已锁定或是完整工具的精简版本?)。  不过,我看了几个视频,看不到视频的内容。

我无法调用模型创建向导--我找不到它。  我需要创建 MOSFET 模型并将其与我拥有的.lib 模型文件相关联。 二极管和其他第三方器件也是如此。   

如何将.lib 文件与放置在原理图 fom Place -> Part 或 Place -> PSpice Part 上的 MOSFET 符号相关联?  我没有任何菜单选项可执行此操作、如视频中所示。

如何为第三方器件创建自己的符号?  视频中提到的向导似乎不存在。

我将使用 PSpice 来运行 TI 2022版本。 17.4-2022 Windos SPB 64位版本。