This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10200:设计计算

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1195641/pmp10200-design-calculation

器件型号:PMP10200
主题中讨论的其他器件:UCC28700、

根据以下数据、我们有隔离式直流/直流电源要求。

 

输入电压范围为24DC 至500VDC 50Hz 和60Hz

输出电压+15VDC @ 1.3A、-15VDC @ 200mA

输出功率要求(标称工作条件) 20W

 

我找到了一个与 https://www.ti.com/tool/PMP10200?keyMatch=PMP10200要求非常匹配的设计。 您能否提供设计计算、因为它不在线提供?

如果您发现任何其他可用 EVM 板的设计、也建议您使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    感谢您的申请。 我使用我们的功率级设计器进行计算。 它是免费软件、您可以在以下位置下载:

    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER

    BTW、我创建了自己的 Mathcad 表、以帮助计算准谐振反激式。 如果您需要、请告诉我、我可以通过电子邮件将其发送给您。

    请注意、PMP10200仅能工作、因为存在非常特殊的条件。 您可以在原理图中的注释下找到它。 例如、最小负载始终为350mA、输入电压小于60V 时、功率限制为10W。 n´t、初级侧调节反激式转换器(例如 UCC28700)在超宽输入(25V-500V)和多路输出的整个负载范围内工作正常。

    谢谢、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    请帮助分享 Mathcad 计算表。 希望也可以与客户分享。 dMED 您的邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我将通过电子邮件向您发送我的 Mathcad 表。