This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:Q8设计技术问题和 U4外设器件参数

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1197676/tida-01505-the-q8-design-technical-problem-and-u4-peripheral-device-parameters

器件型号:TIDA-01505

TIDA-01505的原理图中:

1、为什么将 Q8 (DXT2222A-13)用于 UCC28C43QDRQ1? 是否 需要使用 SOT-89封装?

、设计新应用时为2 μ A。 我们应该如何设计 U4 (TL431AQDBZRQ1)的外设参数、例如下图中的 R70、C68和 C71:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    对于1):Q8是添加引线边缘消隐功能、这是可选的、您可以移除此电路

    2):是的、 需要 R70、C68和 C71来添加补偿网络 并使转换器稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答。

    关于 R70 & C68 & C71 选择、 是否有参考公式可帮助 进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    补偿通常通过波特图测量来完成和调整。 有关估算值、请参阅设计指南第17页。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudt5b/tidudt5b.pdf?ts=1677082007522