This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:此器件能否运行实时演示?

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-TDAX, TIDA-020047, TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1198751/tida-020047-can-this-device-run-the-real-time-demo

器件型号:TIDA-020047
Thread 中讨论的其他部件:PROCESSOR-SDK-TDAXTIDEP-01012TIDEP-01017

此器件能否在 Processor-SDK-TDAX 中运行实时演示? 是否 需要 DCA1000? DCA1000是否 运行 SD 卡提供的 RTOS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将与我们的软件团队联系、并与您联系。  您目前是否有 DCA1000或 TIDA-020047?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在有 TIDEP-01012、TIDEP-01017和 DCA1000。 我们想知道 TIDA-020047是否能够基于诸如 TIDEP-01012的 PROCESSOR_SDK_RADAR 实现实时点云显示、这种显示依赖于 TIDEP-01017。 我们发现 TIDA-020047的接口仅支持 DCA1000、这是否意味着它只能通过 mmWave Studio 收集信号以进行后处理?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在有 TIDEP-01012、TIDEP-01017和 DCA1000。 我们想知道 TIDA-020047是否能够基于诸如 TIDEP-01012的 PROCESSOR_SDK_RADAR 实现实时点云显示、这种显示依赖于 TIDEP-01017。 我们发现 TIDA-020047的接口仅支持 DCA1000、这是否意味着它只能通过 mmWave Studio 收集信号以进行后处理?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    目前、我们没有适用于此双器件级联雷达板的软件。  当我获得此软件的预计完成日期时、我将更新此线程。

    此致、

    Brian