请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 我想以10%占空比的振幅馈入100Hz 方波(A+=3.3V 和 A-=0V)。 请告诉我如何操作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想以10%占空比的振幅馈入100Hz 方波(A+=3.3V 和 A-=0V)。 请告诉我如何操作
Anusha 您好!
感谢您对 TINA 的查询。 由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理 。
DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。 请在问题解决后通过回复通知。
此致、
~Leonard