This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010237:用于磁通门传感器的线圈的相关信息?

Guru**** 2535760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1197735/tida-010237-information-about-coil-used-for-the-flux-gate-sensor

器件型号:TIDA-010237

团队、

您能否分享有关已使用线圈的更多详细信息?
设计指南- tiduf03提到了 Hitachi nanocrystalline (FT-3K70T F2520C)。

但接线会怎么样呢?
导线特性(尺寸、阻抗、材料)?
接线有多少匝?
您也可以分享一张图片吗?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以肯定地分享有关磁传感器的更多详细信息。  用于驱动线圈的导线是#34磁铁导线,导线3-4“长剥皮和镀锡½”。 环形磁芯上的匝数总共为200匝或100匝双铁。  下面随附了磁芯和绕组的图片。

    此致、

    Errol