This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:TMS320F28388D

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, PMP22650, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1198388/pmp22650-tms320f28388d

器件型号:PMP22650
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DC2000WARE

你好  

  您在 PMP22650中使用的 TMS320F28388D 控制子板是否可供购买? 或者控制板的设计文件是否可用?

谢谢、此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在以下位置订购控制卡: https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28388D

    该电路板的设计文件位于 C2000Ware SDK 的"\c2000Ware\boards\controlCARD"目录中。  https://www.ti.com/tool/C2000WARE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Brent。

    我对 PMP22650设计还有另一个问题、如果您能为我提供帮助、我将不胜感激。

    在 Altium 文件中、有两个12V 电源:12V_SW 和12V_PRI。 首先,你可否告诉我这两者是否相同? 其次、该电压来自哪里? 我看到没有转换器产生该12V 电压。

    谢谢、此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V_SW 只是12V_PRI 的一个版本、可以断开以切断电源。 它只是一种备用方法、用于在发生故障时关闭系统。  

    此电路板的12V 电压不是在电路板上生成的。 它由外部12V 电源供电。