This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:尝试使用相同访问密钥的计算机太多

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1199063/pspice-for-ti-too-many-machines-try-to-attempt-using-same-access-key

器件型号:PSpice for TI

大家好、团队、

您能否为遇到此错误的客户重置连接到访问密钥的机器? 他已经在使用新的笔记本电脑、旧机器不再可用。

电子邮件地址为 :rramirez57@miners.utep.edu


此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这在工作中。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JC、

    谢谢。

    完成后通知我、以便我可以更新我的客户。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    完成了。 请要求用户重新安装该工具。

    谢谢、
    JC