This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:CCS 项目源代码

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, BQ2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1197923/pmp8740-ccs-project-source-code

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: BQ2031

在哪里可以找到  PMP8740的 CCS 项目源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我将 CCS 项目源代码作为.zip 文件附加。 它是开源的、仅为原型验证而开发、因此不是最终版本、必须进行调试。

    请注意、软件中的所有参数均可通过按钮进行设置并显示在充电器上。

    另外、请考虑未实现电池的充电曲线。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6281.Software-Rev_5F00_E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢你的帮助。

    如何获取已发布的代码? 是否有适用于此开放源码的 git 存储库或讨论论坛?  

    如何获取有关实现电池充电曲线的设计参考?

    谢谢、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    无法发布此代码、因为它是为特定客户开发的。 在我将软件交付给客户后、他们实施了自己的收费规范、因此拥有知识产权。 如果您想添加充电曲线、我建议查看 BQ2031的应用手册 U-510、其中介绍了很少的曲线、请参阅 SLUA017的示例第2、3和4页:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua017

    此致、

    Roberto