This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010237:Gerber 文件包中缺少图层?

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1192100/tida-010237-layers-missing-in-gerber-file-package

器件型号:TIDA-010237

团队、

您可以仔细检查光绘文件吗?

我从客户那里得到的反馈是、PCB 在4层上布线、但文件中仅存在两个布线层:
https://www.ti.com/tool/TIDA-010237#design-products
https://www.ti.com/lit/zip/tidcgd0

您可以确认吗?
是否可以仅使用这些 Gerber 文件数据再次复制 PCB?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您指出这一点。  看起来您是对的、2个内层不在光绘文件中。  我们很快就会修复该问题。

    此致、

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    谢谢、

    您是否可以将更正后的 Gerber 文件发布在此 E2E 帖子上、以便客户可以继续?
    我假设在 TI.com 上安装新的 zip 文件需要几天时间。

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    随附了4层光绘文件的 zip 文件。  

    e2e.ti.com/.../Gerber-Output.zip

    以及 NC Drill 文件

    e2e.ti.com/.../NC-Drill-Output.zip

    此致、

    Errol