This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020033:系统响应时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1200336/tida-020033-system-response-time

器件型号:TIDA-020033
主题中讨论的其他器件:TAS6584-Q1

根据演示波形、电源电压响应速度确实足够快、以确保音频信号不会发生削波。

是否有任何具体规格来量化没有削波的可能性?

例如

-音频输入振幅动态范围、音频采样频率?

- LM5123的响应时间(从 TRK 到输出)、Vout 的压摆率

- TAS6584-Q1是否插入了任何音频延迟? 如果是、有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    TAS6584中有一个数字延迟、用于提供达到所需振幅的升压时间。 在48kHz 采样率下、您可以延迟高达5ms。 这是可调节的、以针对给定的负载要求、升压控制环路速度、大容量电容量等进行优化