This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054:隔直电容器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1200303/tida-010054-tida-010054-dc-blocking-capacitor

器件型号:TIDA-010054

您好!

关于隔直电容器的设计、我想知道为什么保持 DAB 中漏电感的矩形波形如此重要。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    感谢您的联系。  
      TIDA-010054的设计基于应用于耦合/漏电感器的矩形波形。 更改此值会影响控制方案和最大功率传输、并需要不同的理论推导。
    在我们的设计中、我们希望通过矩形波形的相移控制来保持标准双有源电桥的方法。

    此致、

    Andreas