Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01605 您好!
我参考 TIDA-01605、具体来说就是设计中的 U3和 U5 (TL431AQDBZ)。
我们有一种逆变器设计、在高逆变器负载下会出现这些器件随机故障。 故障模式是 TL431AQDBZ 器件封装会烧毁或在其上穿孔并变形。
TI 的任何人都能解释一下为什么我们会在电路的这个特定部分中看到故障。
谢谢
太棒了!