This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线圈设计器导出到 CAD 不起作用

Guru**** 2620915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1226233/coil-designer-export-to-cad-does-not-work

您好、专家!

我会要求您提供帮助、帮助您找到我无法将线圈导出为任何 CAD 格式的错误之处。  

在我选择所需的 CAD 格式并点击 Export 按钮后、出现消息"Processing CAD Export"、一分钟后写入一条消息:

"CAD 导出未成功完成。

请检查您的连接或重试输入以继续。"

我试图导出不同的线圈设计、不同的计算机和不同的浏览器、因此服务器方面似乎有问题。

顺便说一下、 这是我 在当前项目中需要的主线圈设计。

非常感谢您的支持、

Edvard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edvard Cibula:  

    这是大多数器件上出现的一个通用问题。
    请注意、我们正在以高优先级进行研究。  问题解决后、我们会随时向您通报最新情况  

    此致、  
    Sateesh a g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edvard Cibula:  

    请立即尝试。 它现在运转正常。

    谢谢。此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen 和 Sateesh。

    感谢您发送消息并付出努力。 我昨天忘记发送消息说我成功导出了所需的文件。 我在最后几天试着运气,终于找到了它  

    祝您度过美好的一天!

    Edvard