This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:参考设计说明

Guru**** 2933200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, CSD19531Q5A, LM5109B, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1225960/tida-010042-clarifications-on-reference-design

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: CSD19531Q5ALM5109BMSP-FET

大家好、

我们的客户 有关于 TIDA-010042的几个问题:

1.为什么 R45、R45、R55、R56、D8、 不应该组装 D9、D10、D11、D12和 D13?

R45、R46、R55、R56、D8、 D9、D10、D11、D12和 D13?

我阅读了技术数据、但没有解释为什么这些元件是 DNP。

2.是否还有适用于 TO-220封装版本的 CSD19531Q5A 和 CSD18540B? 根据原理图、将 MOSFET 交换到 TO-220版本可达到40A。
如果您没有这些 MOSFET、可以建议在设计中使用与 CSD18540B 和 CSD19531Q5A 特性相同的 MOSFET。

3.是否有 与 TIDA-010042编程相关的视频? 我已经构建了其中的3个、想为我的项目测试12VDC、24VDC 和48VDC。 但是、在连接到电池和太阳能电池板(提供30V 直流)的情况下、我在如何启动并运行系统方面遇到了困难。 如果在对 MCU 进行编程之前有一个视频介绍如何连接太阳能、电池和负载、以了解其工作原理、我将不胜感激。 如果您能帮助我们了解如何在何处以及为何连接跳线连接器上的引脚、我们将不胜感激。 它们非常令人困惑。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    感谢您的联系。 请在下面找到我的答案:

    1. 这些器件是可选的占位件、在使用此设计时并非强制性要求。 R45、R46 R55和 R56允许在栅极驱动器输出端没有定义的输出信号时将栅极连接到地。 例如它未通电。 D8、D9 D10和 D11允许快速关断、因为它们允许绕过栅极驱动电阻器进行关断。 D12和 D13应根据原理图放置。 有关为什么需要使用该二极管的详细说明,请参阅 LM5109B 数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5109b.pdf )的第7.5章。
    2. 是的、参考的 TO-220器件为 CSD18542KCS 和 CSD19531KCS
    3. 没有关于如何设置的视频可用。 您可以按照设计指南中的说明进行操作。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    非常感谢您的回答。 它真的很有帮助。 我们非常感谢您对我们客户的后续问题提供帮助:

    在开始对 MSP430进行任何编程之前、我在 J2指示符引脚上测试了一些点、这些点应通过连接引脚1和2来读取 VCC_3.3V (因为使用太阳能电池板为 MCU 提供电压) 而 J1标识符引脚应读取 VCC_10V、但标识符 J2的读数为2.5VDC、而同时标识符 J1和 TP1的引脚8的读数为0VDC。 太阳能电池板提供30V 直流电压、因此、您如何帮助我解决这个问题? 如果各引脚的输出电压不符合数据表、您有何建议? 我确信、在编程之前、相应的引脚应该至少输出3.3VDC 和10VDC、但由于它们不是、那么我肯定需要您的帮助。

    请注意、我没有使用45°电弧在电路板上制作拐角、因此、为什么引脚1和2的读数显示为2.5VDC?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    拐角的形状不应对这些电压产生任何影响。 您应该能够在 TP1上读取10V、在 TP2上读取3.3V。
    还请确保 J3的右侧引脚通过跳线连接。 为了调试、您可以连接引脚2和引脚3以使用调试器提供的3V3。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉这么晚才回复、 我今天要介绍 PCB 设计。 R57和 C45是问题的原因、因为它们标记为 DNP。 从 PCB 上移除这些电阻后、电路正常工作、即 TP2读取3.3V (实际值在2.99V~3.31V 之间)和 TP1读取10V (实际值在9.98V~10.01V 之间)、这是正常现象、这是由组件寄生值造成的。

    目前我还没有对 MCU 进行编程、因为我正在等待从 TI 购买的 MSP-FET 器件来开始编程、但是、当我测试电池端子的电压时、它的读数是2.55V、在负载部分的读数是0.00V、 因此、在连接电池(电池部分读数为24V)并加载 MCU 以使其正常工作之前、我是否应该首先对 MCU 进行编程? 负载终端绝对没有电压或电流读数、并且电池的充电电流和电压输出非常小。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    很高兴看到电路现在工作。

    是的、由于 MCU 控制降压转换器、因此在连接电池或负载之前需要对其进行编程。 需要根据连接的电池和负载来修改软件。 一般而言、我建议仔细研究代码。 与完整的应用软件相比、它更多地展示了如何控制设计。

    此致、

    Andreas