This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:用于调用函数 ADC PPB 失调电压校准

Guru**** 2620915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1224567/tida-010062-purpose-to-call-function-adc-ppb-offset-calibration

器件型号:TIDA-010062

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

在 F28003x 的 ttppfc 阶段、设计人员 调用函数 ADC_setPPBCalibrationOffset 来 为 ADCA 模块设置 PPB 偏移校准。  

(1)。  在应用中此处调用函数 ADC_setPPBCalibrationOffset 的主要目的是什么?

(2)。 继续执行(1)。是否必须调用函数? 如果是、 在客户电路板上、如何调整偏移值?

(3)。 继续执行(1)。  ADCB 和 ADCC 模块如何? 为什么这两个 ADC 模块没有进行校准? 我们是否还需要添加额外的代码来校准 ADCB 和 ADCC 偏移?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    有任何关于这一点的更新吗?  

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    任何更新都会很感激。  

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    Unknown 说:
    (1).  在应用程序中调用 ADC_setPPBCalibrationOffset 函数的主要目的是什么?

    这只是为了提供一个使用 PPB 校准 ADC 值的选项。

    Unknown 说:
    (2)。 继续执行(1)。是否必须调用函数? 如果是、则 在客户的板上、如何对偏移值进行调整?

    这并不是必需的。 我想是基于客户的测试。  

    Unknown 说:
    (3)。 继续执行(1)。  ADCB 和 ADCC 模块如何? 为什么这两个 ADC 模块没有进行校准? 我们是否需要额外放置代码来校准 ADCB 和 ADCC 偏移?

    您只需要校准应用程序代码中使用的 ADC 模块。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您提到过、这是使用 PPB 校准 ADC 值的选项。 此处的 PPB 失调电压校准是否意味着校准运算放大器等硬件电路产生的失调电压... 而不是 F28003x ADC 本身、正确吗?

    由于 F28003x ADC 偏移有其他寄存器、这些寄存器通常在启动期间通过我们的出厂调整进行校准、对吧?

    感谢您的澄清、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到这是使用 PPB 校准 ADC 值的选项。 此处的 PPB 失调电压校准是否意味着校准运算放大器等硬件电路产生的失调电压... 而不是 F28003x ADC 本身,正确吗?

    是的、是的。

    由于 F28003x ADC 偏移有另一个寄存器,这些寄存器通常在启动期间由我们的出厂调整进行校准,不是吗?

    是的、这与您提到的 PPB 不同。

    此致、