请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSpice-for-TI 我刚刚从以下链接下载了仿真模型。
TPS53313未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A) —SLUM254A.ZIP (51KB)
我不断收到错误消息"ERROR (ORCAP-15053):无法初始化 PSpice UI"
我安装了 PSpice for TI 版本17.4-2023。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚从以下链接下载了仿真模型。
我不断收到错误消息"ERROR (ORCAP-15053):无法初始化 PSpice UI"
我安装了 PSpice for TI 版本17.4-2023。
您好、Joseph:
似乎这种情况之前发生过。
请尝试以下操作:
请关闭 PSpice for TI、然后检查是否有任何 PSpice 进程正在使用任务管理器运行。 使用"details"选项卡上的"command line"列查找"C:\Cadence\PSpiceTI"中的可执行文件:
如果未成功、请再次启动 PSpice for TI、查看是否仍然显示错误。
如果是、请关闭 PSpice for TI、将文件夹重命名为 "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CAPTURETIPSpice_Install"和"C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install"、然后重试。
大卫