This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:TPS53313

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1227352/pspice-for-ti-tps53313

器件型号:PSpice-for-TI

我刚刚从以下链接下载了仿真模型。

TPS53313未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A) —SLUM254A.ZIP  (51KB)

我不断收到错误消息"ERROR (ORCAP-15053):无法初始化 PSpice UI"

我安装了 PSpice for TI 版本17.4-2023。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    似乎这种情况之前发生过。

    请尝试以下操作:

    请关闭 PSpice for TI、然后检查是否有任何 PSpice 进程正在使用任务管理器运行。 使用"details"选项卡上的"command line"列查找"C:\Cadence\PSpiceTI"中的可执行文件:

    如果未成功、请再次启动 PSpice for TI、查看是否仍然显示错误。

    如果是、请关闭 PSpice for TI、将文件夹重命名为 "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CAPTURETIPSpice_Install"和"C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install"、然后重试。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    问题已解决。 感谢你的帮助。

    Joe