This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:适用于超声波镜头清洗系统的非圆形透镜

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1225072/ulc1001-drv290xevm-non-circular-lens-for-ultrasonic-lens-cleaning-system

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001

您好!

我已经收到了 ULC1001-DRV290XEVM 以及样片透镜。  此外、我还查看了推荐的 TI 镜头设计文档(SLAA975A 和 SLAA962)。   这两个文档都明确说明了圆形透镜的设计要求。  但是、对于我们的设计、矩形透镜的空间利用率更高。   我不知道是否可以在非圆形透镜上设置谐振清洁波而不会发生断裂。

TI 是否有任何经验或设计资源来帮助设计适用于 ULC1001 IC 的非圆形透镜的超声波清洁?  是否存在针对尝试非圆形透镜的特定警告? 如有任何反馈、将不胜感激。

此致

Rick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、  

    感谢您向我们提出问题。  

    我们确实 在 矩形窗口上收到了客户的一些请求。 遗憾的是、目前我们没有这方面的设计指南、但它存在于我们的雷达中。 我们正在制定计划、并确定不同尺寸/形状的优先级。  

    您是否有 有限元分析(FEA) 仿真工具(如 COMSOL)? 它将帮助您了解您的系统如何振动。 如果您有一位具有 FEA 仿真经验的机械设计师、我们可以帮助您构建模型、您也可以设计您自己的 ULC 机械零件!  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    感谢您的答复。  为了在共振过程中顺利清除水和污垢、我们的玻璃振动幅度应该是多少?  我们可以创建 FEA 仿真、但我们不知道是否只需要提供一些关于我们应实现目标的指导就足够了。  您能提供这种信息吗?

    此致

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、  

    请以3x10^6m/s2加速度为目标、满足镜头中心振动要求。 如果您在构建仿真模型的过程中有任何问题、请告诉我。  

    谢谢

    海龙