This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01620:TIDA-01620 "USB-C™︎ 至 DisplayPort 有源电缆参考设计和 quot;

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1046A-DCI, TIDA-01620, TUSB1044, TUSB546A-DCI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1225828/tida-01620-tida-01620-usb-c-to-displayport-active-cable-reference-design

器件型号:TIDA-01620
主题中讨论的其他器件: TUSB1044TUSB546A-DCI、TUSB1046EVM 、TUSB1046A-DCI

在参考设计指南"https://www.ti.com/lit/ug/tidudr0/tidudr0.pdf?ts=1683780379508&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F"中、有一个特性"支持 VESA DisplayPort 交替模式转 USB-C UFP 和 DFP 配置"。

我的问题是:

1. UFP 和 DFP 配置有何区别?

2.这意味着这种设计是否也可以作为" VESA DisplayPort Alt 模式转 USB-C "使用?

此致、

海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    UFP 表示上行端口、这意味着它是一种接收端配置。 DFP 表示下行端口、这意味着它是一种源端配置。 对于 TIDA-01620、这是一种 UFP 参考设计。  

    当您询问  VESA DisplayPort 交替模式为 USB-C 时、您是否尝试在源端设计中实现 Type-C 上的 DP?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    是的、我们正在  尝试在源端设计中使用 DP over Type-C? 您是否有任何推荐的设计?

    最好的地区

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    我在源端参考设计中没有基于 Type-C 的 TUSB1044 DP、您可以使用 TUSB1046 EVM 作为起点。  

    您是否具备所提设计的方框图? 我可以先回顾一下、并首先确保所选组件正确无误。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    对于源 器件、我们需要以下功能。

    2.另一个问题:对于 TIDA-01620,  有一个特性"支持 VESA DisplayPort 交替模式转 USB-C UFP 和 DFP 配置"。

    如何使用 TIDA-01620的 DFP 配置?

     

    最好的地区

    谢谢

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    在这种情况下、您需要在此设计中使用 TUSB546A-DCI、TUSB1046A-DCI 或 TUSB1044。 您可以使用 TUSB1046EVM 作为参考、 https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM。  

    TIDA-01620的 DFP 配置存在一个拼写错误。 TIDA-01620只能支持 UFP、不支持 DFP。

    谢谢
    大卫