This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:关于电路的说明

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1226951/tida-01093-regarding-explanation-of-circuit

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:BQ76930

如何通过主机 MCU 同时管理两个 bq76930的两个 ALERT 引脚?

在参考设计中找不到电路说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在 TIDA-01093中、来自上部器件和底部器件的警报信号分别路由到 MCU、但它们使用相同的 MCU 端口并共享相同的中断源、因此可以同时管理它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但根据电路图、ALERT_U 和  ALERT_B 信号 分别连接到 MCU 引脚35和36。 请解释实现逻辑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚34和引脚36具有同一个端口、因此它们为此端口共享同一个内部 MCU 中断、这就是可以同时读取引脚状态的原因