This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:用于逆变器的转换器

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLAR-DCDC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1221793/tida-00951-converter-for-the-inverter

器件型号:TIDA-00951

您好!

你好。

我有一个逆变器、施加了800V 最大直流电压、50A/1200V 额定电压。 是否可以 使用 TIDA-00951转换器并将其用于此逆变器?

此外、我能否在直流链路上并联 TIDM-SOLAR-DCDC 和电池、以对电池充电和放电? 如果没有、请告诉我 TI 还可以提供哪些其他可能方式。

我们有一个2KW 太阳能阵列仿真器和电池仿真器(4KW)。 请我需要有关组件选择的帮助。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们在中国的专家正在参加一个5天的假期。 请预计会有一些延迟。 谢谢你

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    TIDA-00951是一款双向直流/直流(48V 至400V)稳压器。  我们正在研发用于储能和移动式发电站的新型双向直流/直流转换器、让我来和我们的设计人员桥接您。 您还能分享您的规格吗?  输入和输出电压? 原因是什么? 其他关键要求?  

    谢谢。

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我们需要使用双向直流-直流转换器对电压为600V-200V、功率为3kW 的电池进行充电/放电。 但是、由于我们有电池仿真器、因此我们考虑使用 TI 的同一转换器00951。 我们的问题是、我们是否可以使用相同的规格将其连接到我们已经拥有的逆变器。 它的规格是高达800V、1200V、输出端50A 的直流链路电压。  

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    你好。 我们客户的另一个回复。 非常感谢。

    我需要了解另一款产品 TIDM 太阳能 DC-DC -我们可以使用相同的系统获得更高的额定功率、即高达2kW 吗? 我对 TIDA 00951有相同的问题。 电压范围与我们将要使用的相同、但额定功率高达2kw 或2.5kw。 我们有一个2kW、150V/40A、220V 输入的太阳能阵列仿真器、它与直流-直流转换器连接以进行 MPPT 控制、并连接到一个三相逆变器(直流链路电压高达800V、1200V 50A 输出)。 同时、与直流/直流转换器(我们需要一个2KW 额定功率转换器)连接的电池仿真器(6KW/600V/40A)连接到同一个逆变器。 因此、我需要可能的2个转换器、一个具有 MPPT 的直流-直流转换器和另一个双向直流-直流转换器连接到电池。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    该参考设计 TIDM-SOLAR-DCDC 可将功率升级到2kW、TIDA-00951不适合所示的电压电平。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDM-SOLAR-DCDC 的额定功率仅为600W。