This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:GOT error (ORPSIM-16316):尝试运行参考设计时器件无效

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1226240/pspice-for-ti-got-error-orpsim-16316-invalid-device-when-try-to-run-reference-design

器件型号:PSpice-for-TI
主题中讨论的其他器件:UCC28881

我是 PSpice 软件中的新手。 这是我第一次尝试使用它,我被卡住了。

当我尝试为 UCC28881使用"开放模型测试电路"时、它会下载一些项目。 当我尝试运行仿真时、主题中显示错误。 这是一个日志:

**05/13/2323:10:18***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

**配置文件:"startup-start_up"[ C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\ReferenceDesign\UCC28881D_TRANS_V1_0\UCC28881_PSPICE_TRANS\uC


****电路说明



**创建电路文件"start_up.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
.LIB "../../../ucc28881_trans.lib "
.INC "../../../ucc28881d_trans.olb
*来自 C:\CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的"PSPICE netlist"部分:

****包括 ucc28881d_trans.olb ****
ÐÏࡱμ A
$
错误(ORPSIM-16316):设备无效

****继续 START_UP.cir ****
.lib "nom.lib"

*分析指令:
.TRAN 0 21m 0 15n
.options ADVCONV
.options FILEMODELSEARCH
.options ITL1=750
.options ITL2= 100
.options ITL4=50.
.options RELTOL= 0.002.
.PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*))
.INC "..\STARTUP.net

****包括 STARTUP.net ****
*来源 UCC28881_TRANS
R_R12 0 N14613364 1G TC=0、0
R_R3 N14613750 FB 121k
R_R2 GND_MOS FB 10k
X_C4 GND_MOS N14613750 CESR 参数:C=15n ESR=3m
R_Rload 0 VOUT{13/0.225}
C_C3 GND_MOS VDD 0.1u
R_R13 N14613732 HVIN 10.
D_D3 VOUT N14613750二极管
D_D4 0 GND_MOS 二极管
V_VIN N14613732 0
+PWL 0 0 10u 0 20u 200
X_C5 0 VOUT CESR 参数:C=330u ESR=0.03
X_L2 GND_MOS VOUT LDCR 参数:L=1m DCR=1.2
X_U1 HVIN FB GND_MOS GND_MOS HVIN N14613364 VDD UCC28881_TRANS
C_C6 GND_MOS FB 0.01u
D_D5 0 VOUT 齐纳二极管_16V

****继续 START_UP.cir ****
结束

感谢您发送编修  

此致
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请在仿真配置文件中选择此文件并点击 X 按钮将其删除、然后运行仿真:

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们解决了

    此致
    Alex