This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9643:原理图上的问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1224673/pmp9643-a-question-on-the-schematic

器件型号:PMP9643

您好!

我一直在浏览该电源的原理图、但由于变压器位于整流器后面、因此感到困惑。 您能否澄清这一点?

您是否有任何无转换的电源参考设计?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很简单还是很难的问题?   

    如果能得到澄清、我将不胜感激  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    大多数交流/直流参考设计将使用包含变压器的电源拓扑。 我们确实有一些低功耗设计采用不带变压器的降压拓扑、 例如 PMP21487。

    谢谢。

    布赖恩